製造業の現場では、人手不足や生産性向上への対応が重要な課題となっています。業務用ロボットの導入は、これらの課題を解決する有効な手段として注目されていますが、「どのロボットを選べばいいのか」「導入後に失敗しないか」といった不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、製造業における業務用ロボットの選び方から導入時の注意点まで解説します。
関連記事:AMR(自律走行搬送ロボット)とは?AGVとの違いや導入メリットなどを解説
\比較ガイドのダウンロードはこちらから/
業務用ロボット市場の現状と導入メリット
業務用ロボット市場は近年急速に拡大しており、製造業からサービス業、物流、清掃といった幅広い分野で導入が進んでいます。これにより、企業は生産性の向上、コスト削減、人手不足の解消といった多大なメリットを享受できるようになります。
製造業におけるロボット導入の最新トレンド
製造業では、人手不足と生産性向上の課題からロボット導入が加速しています。近年のトレンドとして、AIやIoTと連携して生産ラインを最適化する「スマートファクトリー化」や、安全柵なしで人と協働できる「協働ロボット(コボット)」の普及が進んでいます。
さらに、「多品種少量生産」への柔軟な対応や、初期投資を抑えるサブスクリプション型の「RaaS」も注目されています。
業務用ロボット導入がもたらす3つのメリット
業務用ロボットの導入は、企業の競争力強化に直結する以下の3つの主要なメリットをもたらします。
生産性の大幅な向上
ロボットは24時間体制で稼働が可能であり、高速かつ高精度な作業を安定して実行できます。これにより、生産量の増加や納期短縮、品質の均一化が実現し、全体的な生産性が飛躍的に向上します。ヒューマンエラーの削減にも繋がり、不良品の発生を抑えることができます。
コストの削減
定型的な作業をロボットに任せることで、人件費の抑制に繋がります。特に、夜間や休日の作業においてその効果は顕著です。
労働環境の改善と人手不足の解消
危険な作業、重労働、単調な繰り返し作業をロボットが代替することで、従業員はより安全で快適な環境で働くことができるようになります。
従業員は、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになり、モチベーション向上にも繋がります。
少子高齢化による労働力人口の減少が進む中、ロボットは貴重な労働力を補完し、企業の人手不足問題を解決する重要な手段となります。
業務用ロボットの種類と特徴
業務用ロボットは、製造業からサービス業、物流まで幅広い分野で活用されており、その種類は多岐にわたります。導入目的や作業内容に最適なロボットを選ぶためには、それぞれの特徴を理解することが重要です。
| 種類 | 概要 | 主な特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 産業用ロボット(マニピュレータ型) | 製造現場での精密・高速な作業に特化したアーム型ロボット。 | ・高精度かつ高速な動作が可能・高負荷や危険な作業を代替・通常は安全柵内で稼働 | ・溶接、塗装、組立、加工・搬送、パレタイジング |
| 協働ロボット(コボット) | 安全柵なしで人間と同じ空間で協働作業ができるロボット。 | ・人と安全に近接作業が可能・プログラミングが比較的容易・省スペースで柔軟な配置が可能 | ・組立補助、ねじ締め・検査、ピッキング・機械へのワーク着脱 |
| 自律移動ロボット(AMR) | 周囲を認識し、自律的に最適なルートを判断して移動するロボット。 | ・障害物をリアルタイムで回避・インフラ工事が不要な場合が多い・AGVより高度な自律性と柔軟性 | ・工場や倉庫内の部品・製品搬送・ピッキング支援・病院やオフィスでの物品運搬 |
| 業務用清掃ロボット | オフィスや商業施設などの広範囲な床面を自律的に清掃するロボット。 | ・広範囲を効率的に清掃・自動マッピングと障害物回避・自動充電、長時間連続稼働 | ・オフィス、商業施設、工場、病院等の床面清掃 |
| 搬送・物流ロボット | 倉庫や工場内での物品の移動、仕分け、保管といった物流プロセスを自動化するロボット群。 | ・大量の物品を高速・正確に処理・誤配送リスクの低減・24時間稼働、作業負荷の軽減 | ・AGVによるルート搬送・自動倉庫での入出庫・ピッキング、パレタイジング |
業務用ロボットの選び方|5つの重要ポイント
業務用ロボットの導入を成功させるためには、自社のニーズに合致した最適なロボットを選定することが不可欠です。ここでは、失敗しないロボット選びのために押さえておくべき5つの重要ポイントを解説します。
①導入目的と課題の明確化
業務用ロボット導入の第一歩は、人手不足の解消や作業効率化など「解決したい課題」と「達成したい目的」を明確化することです。
次に、「生産性を○%向上させる」といった具体的な数値目標(KPI)を設定し、導入後の効果測定ができるようにします。
併せて、現場のレイアウトや作業プロセスといった現状を詳細に分析し、ロボットが介入できるポイントを洗い出すことが重要です。
②作業内容とロボットの適合性
導入目的が明確になったら、次にロボットが担当する具体的な作業内容(搬送、清掃など)を決定し、それに必要な機能要件(可搬重量、清掃能力、バッテリー持続時間など)を洗い出します。
併せて、ロボットが稼働する環境(屋内/屋外、床材、障害物など)への適応性も確認しなければなりません。
例えば、清掃ロボットであれば、床材や汚れの種類、搬送ロボットであれば、運ぶモノの重量や経路を考慮して、最適な機種を選定することが重要です。
③導入コストとランニングコスト
業務用ロボットの導入では、本体価格や設置工事などの導入コスト(初期費用)だけでなく、長期的な運用が不可欠です。
メンテナンス費用、消耗品(バッテリーやブラシなど)、電気代、ソフトウェアライセンス料といったランニングコストも必ず試算に含める必要があります。
これらの総費用と、人件費削減や生産性向上といった導入メリットを比較して、投資対効果(ROI)を評価することが重要であり、補助金・助成金の活用も検討しましょう。
④既存システムとの連携性
業務用ロボット導入時は、既存の生産管理システムやビル管理システムとの連携性を確認することが重要です。
API連携などで稼働状況や作業実績データを共有できれば、手動でのデータ入力を削減し、業務プロセス全体の自動化・効率化が図れます。
将来的な拡張も見据え、柔軟な連携が可能かどうかも選定のポイントとなります。
⑤メンテナンス体制とサポート
業務用ロボットの安定稼働を維持し、トラブルに迅速に対応するため、メンテナンスとサポート体制の事前確認は非常に重要です。
メーカーや代理店の技術サポート、オンサイト修理の有無、国内サービス拠点や部品供給体制を確認しましょう。
また、定期点検の費用、ブラシやバッテリーなどの消耗品の入手方法、ソフトウェアアップデートの有無といったメンテナンスプログラムの内容もしっかり把握しておく必要があります。
ロボット運用を効率化する給電ソリューション
業務用ロボットの導入効果を最大化するためには、その運用を支える給電ソリューションが不可欠です。効率的な給電・充電システムは、ロボットの稼働率を高め、生産性向上に直結します。
ロボット運用における給電・充電の課題
業務用ロボットの運用において、充電は稼働率に直結する課題です。充電ステーションへの移動や充電中には非稼働時間が発生し、充電忘れは作業中断を招きます。
また、充電ケーブルの摩耗や断線は安全・メンテナンス上のリスクとなり、バッテリー交換の手間やコスト、多台数運用時の充電管理の複雑さも効率化を妨げる要因となっています。
ワイヤレス給電技術がもたらす革新
ワイヤレス給電技術は、これらの給電・充電課題を解決し、業務用ロボットの運用に革新をもたらします。
自動充電によるダウンタイム削減
ロボットが停止位置や作業エリアで自動的に充電を開始できるため、充電ステーションへの移動時間を削減し、ダウンタイムを最小限に抑えられます。
充電ステーションの省スペース化と柔軟な設置
ケーブルやコネクタが不要なため、充電ステーションをよりコンパクトに設計でき、設置場所の自由度が高まります。
ケーブル不要による安全性向上とメンテナンス負荷軽減
ケーブルの摩耗や断線のリスクがなくなり、安全性も向上します。また、ケーブルに関するメンテナンス作業も不要になるため、運用負荷が軽減されます。
稼働率の最大化と生産性向上
ロボットが必要な時に必要なだけ充電できるため、常に最適なバッテリー残量を維持し、稼働率を最大化することで生産性向上に貢献します。
多台数ロボットの一元的な給電管理
複数のロボットに対して非接触で給電できるため、システム全体での効率的な給電管理が可能になります。
ナブテスコのワイヤレス給電システムの特徴
ナブテスコのワイヤレス給電システムは、特に産業用・業務用ロボットの厳しい環境下での運用を想定し、高い信頼性と効率性を実現します。
高効率な電力伝送
独自の技術により、非接触でありながら高効率な電力伝送を可能にし、ロボットへの安定した電力供給を保証します。
高い堅牢性・耐久性
粉塵や水濡れ、振動など、過酷な工場環境や屋外での使用にも耐えうる堅牢な設計が特徴です。
優れた安全性
接触部がないため、異物混入やショートのリスクが低く、安全な運用が可能です。
設置の柔軟性
床面や壁面、棚など、様々な場所に送電ユニットを設置できるため、既存の設備やレイアウトを大きく変更することなく導入が可能です。
幅広い適用性
AGV(無人搬送車)やAMR(自律移動ロボット)はもちろん、業務用清掃ロボットなど、多様な業務用ロボットへの給電ソリューションとして活用されています。
ナブテスコのワイヤレス給電についてはこちら
https://wireless-power.nabtesco.com/
お問い合わせはこちら
https://wireless-power.nabtesco.com/contact.html
業務用ロボットを導入する際のよくある質問
Q. 業務用ロボット掃除機を選ぶ際、どのような点に注目すれば良いですか?
業務用ロボット掃除機を選ぶ際は、まず清掃する施設の規模や床材、清掃頻度を明確にし、それに適した機能を持つモデルを選ぶことが重要です。具体的には、広範囲を効率良く清掃できるマッピング機能や自動充電・自動ゴミ収集機能の有無、バッテリー持続時間、そして水拭き対応の可否などを確認しましょう。また、導入後のメンテナンスのしやすさやサポート体制も重要な選定ポイントとなります。
Q. 業務用ロボット掃除機の一般的な価格帯はどのくらいですか?
業務用ロボット掃除機の価格帯は、その機能、性能、清掃能力、ブランドによって大きく異なります。一般的なモデルであれば数十万円から購入可能ですが、高度なAI機能、広範囲のマッピング能力、長時間稼働可能な大容量バッテリー、自動ゴミ収集・給水機能などを備えた高性能モデルになると、数百万円に及ぶことも珍しくありません。初期導入費用だけでなく、消耗品やメンテナンスにかかるランニングコストも考慮して予算を検討しましょう。
\製品カタログのダウンロードはこちらから/
まとめ
業務用ロボットの導入は、人手不足や生産性向上といった現代の課題を解決する鍵となります。導入を成功させるには、「導入目的」「作業内容」「コスト」「システム連携」「サポート体制」という5つのポイントを事前にしっかり検討することが非常に重要です。
例えば、業務用清掃ロボットの導入は、単なる業務の効率化だけでなく、企業の競争力を高める未来への投資と言えるでしょう。
ナブテスコのワイヤレス給電についてはこちら
https://wireless-power.nabtesco.com/
\比較ガイドのダウンロードはこちらから/