近年、製造業において工場の自動化が進む中、産業用ロボットの導入は避けて通れない重要な課題となっています。人手不足の解消や生産性の向上を目指し、ロボットを活用した自動化に関心を寄せる企業も多いのではないでしょうか。
国内の製造現場では深刻な労働力不足への対応と国際競争力を維持するための生産性向上が急務であり、デジタル技術やロボットを活用した省力化投資が強く求められています。
この記事では、工場の自動化の基本からロボット導入のメリット・デメリット、具体的な進め方、そして自動化の課題を解決する最新のワイヤレス給電技術について詳しくご紹介します。
関連記事:ロボットのワイヤレス給電がもたらす未来!導入メリットと最新技術
\比較ガイドのダウンロードはこちらから/
工場の自動化(FA)とは?ロボット導入が求められる背景
ファクトリーオートメーションの定義と目的
工場の自動化は、一般的に「ファクトリーオートメーション(FA:Factory Automation)」と呼ばれます。これは、生産工程においてこれまで人が手作業で行っていた加工、組立、検査、搬送などの作業を、機械や制御システム、産業用ロボットなどに代替させる取り組みを指します。
ファクトリーオートメーションの最大の目的は、生産ライン全体の効率化と最適化です。人の手に依存しない生産体制を構築し、作業の高速化や品質の均一化を図ります。このため、企業はコスト競争力を高め、市場における優位性を確立することが可能となります。
製造業を取り巻く環境変化と自動化の必要性
製造業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、経営層にとって労働力不足は極めて深刻な課題です。2025年版ものづくり白書によれば、円安・物価高の継続や「金利のある世界」の到来による生産・投資コスト増、構造的な人手不足など、中小企業・小規模事業者が直面する状況は依然として厳しいとされています。また、製造業の就業者数は2023年は1,055万人、2024年は1,046万人とわずかに減少したことが報告されています。このような環境下で、コストカット戦略はすでに限界を迎えており、今後は積極的な設備投資・デジタル化と、適切な価格設定・価格転嫁の推進により、労働生産性を高めていくことが重要となります。このため、省力化・無人化を実現するロボット導入の必要性がかつてなく高まっています。
工場の自動化におけるレベル分類
工場の自動化には、目的や予算、対象となる工程に合わせていくつかの段階(レベル)が存在します。自社の現状に最適なレベルを見極め、計画的に段階を踏むことが重要です。
手作業との協働(一部自動化)
最初の段階は、生産ラインの中で特定の工程のみを機械化・自動化するレベルです。たとえば、重量物の持ち上げや、危険を伴う加工工程などをロボットに任せ、複雑な判断や繊細な調整が必要な作業は人が担当します。近年では、人と同じ空間で安全に働くことができる「協働ロボット」の導入が増加傾向にあり、人とロボットが作業を分担するアプローチが主流となっています。その結果、安全性を確保しながら段階的に生産効率を高めることができます。
ほぼ自動化された生産ライン
次の段階は、生産ラインの大部分を機械やロボットが担うレベルです。搬送用コンベアや複数の産業用ロボットをネットワークで連携させ、加工から組立、検査までの多くの工程を一貫して自動化します。人は主に、設備の監視、保守メンテナンス、プログラムの調整、あるいはシステムが対応しきれないイレギュラーな事態への対応など、より高度な管理・監督業務に専念する形となります。
ロボットを活用した完全自動化
最終段階は、工場内のあらゆる工程がシステム制御され、人の介入を全く、あるいはほとんど必要としない完全自動化のレベルです。高度なIoT技術やAI(人工知能)を駆使し、材料の投入から最終製品の出荷に至るまで、すべての物理的作業とデータ処理が連携して自律的に稼働します。現在、8割を超えるものづくり企業がデジタル技術を活用しているとされており、こうしたデジタル技術とロボットを高度に融合させることが、完全自動化に向けた鍵となります。
工場を自動化しロボットを導入するメリット
工場を自動化し、ロボットを導入することには多くのメリットが存在します。
深刻な人手不足の解消
前述の通り、製造業における人手不足感は非常に強くなっています。ロボットによる自動化は、この労働力不足という根深い課題に対する直接的な解決策となります。過酷な労働環境や単純な反復作業をロボットに代替させることで、少ない人員でも生産体制を維持・拡大することが可能になります。従業員はより創造的で付加価値の高い業務にシフトできるため、労働環境の改善とモチベーションの向上にも寄与します。
稼働率向上と人件費の削減による収益アップ
ロボットは、人とは異なり疲労を感じることなく、休憩や休日も必要としないため、24時間365日の連続稼働が理論上可能となります。その結果、設備の稼働率が飛躍的に向上し、生産量が大幅に拡大します。さらに、省力化に向けた設備投資を実施した企業は、人手不足の緩和だけでなく、中長期的に売上高や収益の増加につながる効果も期待されています。長期的な視点で見れば、人件費の削減効果と生産量の増加によって、企業の収益力は大きく底上げされると考えられます。
作業者の安全確保と製品品質の安定化
工場内には、高温・高圧の環境や、有害物質を扱う工程、重量物の運搬など、労働災害のリスクが伴う作業が少なくありません。これらの危険作業をロボットが代替することで、作業者の安全を確実に守ることができます。また、ロボットはプログラムされた動作をミクロン単位の精度で正確に繰り返すため、ヒューマンエラーによる不良品の発生を防止できます。このため、製品の品質が常に高く安定し、顧客からの信頼向上にも直結します。
工場自動化のデメリットと直面しやすい課題
一方で、工場の自動化には乗り越えなければならないハードルも存在します。導入を検討する際は、以下の点に注意する必要があります。
導入時の初期費用や設備投資コスト
最大の障壁となるのが、高額な初期費用です。産業用ロボット本体の購入費用だけでなく、周辺機器の整備、システム開発、安全対策用のフェンス設置、そして既存のレイアウト変更など、多岐にわたる投資が必要となります。小規模な企業ほど省力化投資が進んでいない傾向にあり、資金面での課題が自動化を阻む一因となっているようです。費用対効果(ROI)を慎重に見極め、長期的な回収計画を立てることが不可欠です。
ロボットを運用・保守する専門人材の確保
ロボットを導入した後、それを安定的に稼働させるためには、ティーチング(動作のプログラミング)やシステムの保守点検を行える専門知識を持った人材が必要です。しかし、実際には「指導する人材が不足している」と感じている事業所が6割を超えており、社内での人材育成が追いついていない現状があります。デジタル技術やロボット操作に関する知見を持つ技術者の採用、あるいは社内教育体制の構築が大きな課題となります。
設備トラブルやレイアウト変更への対応
ロボットや自動化設備は精密機械であるため、予期せぬ故障やトラブルが発生するリスクが常にあります。一度システムが停止すると、ライン全体がストップし、多大な損害を生む可能性があります。また、多品種少量生産が求められる現代において、製品の仕様変更や新たな生産ラインの構築に合わせて、ロボットの動作やレイアウトを柔軟に変更する適応力も求められます。特に、ロボットを動かすための可動ケーブルの断線などは、製造現場で頻発しやすいトラブルの一つです。
ロボット導入による工場自動化の進め方
失敗を避け、投資対効果を最大化するためには、段階的かつ計画的な導入プロセスを踏むことが重要です。
①現状の課題分析と目的の明確化
まずは、自社の生産ラインを詳細に分析し、「どの工程にボトルネックがあるのか」「自動化によって何を解決したいのか」を明確にします。「人手不足の解消」なのか、「品質のばらつき防止」なのか、あるいは「生産能力の拡大」なのか、目的を一つに絞り込むことで、導入すべきロボットの種類や自動化の範囲が自然と定まります。
②費用対効果の試算と設備仕様の検討
目的が定まったら、自動化にかかる初期投資と、それによって削減される人件費や向上する生産量から得られる利益を比較し、費用対効果(ROI)を試算します。この段階で、ロボットの可搬重量、作業範囲(リーチ)、必要な動作速度など、具体的な設備仕様の要件定義を行います。
③信頼できる導入パートナー・技術の選定
ロボットの導入は、ハードウェアを購入するだけでは完結しません。自社の生産ラインに合わせてシステムを設計・統合してくれるシステムインテグレーター(SIer)の存在が不可欠です。技術力だけでなく、導入後の保守サポート体制やトラブル時の対応力を含めて、長期的なパートナーとして信頼できる企業を選定することが成功の鍵を握ります。
④スモールスタートでのテスト導入と運用開始
最初から工場全体を完全自動化しようとすると、想定外のトラブルやシステム連携の不具合で頓挫するリスクが高まります。そのため、まずは単一の工程や一部のラインに限定したスモールスタートでテスト導入を行うことを推奨します。実際の運用を通じて課題を抽出し、改善を繰り返しながら、徐々に自動化の範囲を拡大していくアプローチが最も確実です。
関連記事:業務用ロボットの選び方を徹底解説|失敗しない導入方法もご紹介
工場自動化を成功に導く最新技術「ワイヤレス給電」
工場の自動化を推進する上で、ロボットの稼働をより安定させ、メンテナンスの負担を劇的に軽減する技術として注目されているのがワイヤレス給電です。
ロボットの稼働を止めない非接触給電の仕組み
通常、産業用ロボットのアーム先端についているツール(ハンドやセンサーなど)には、電力を供給するための有線ケーブルが接続されています。ワイヤレス給電技術は、電磁誘導などの仕組みを用いて、空間を隔てて電力を伝送するシステムです。このため、物理的な接点を持たずにロボットの先端ツールへ電力を供給することが可能となります。
ケーブル断線トラブルの回避とメンテナンス性の向上
ロボットが複雑な動きを高速で繰り返すと、接続されている有線ケーブルには激しい屈曲やねじれの負荷がかかり、金属疲労による断線トラブルが頻発します。ケーブルが断線すれば、修理のために生産ラインを停止しなければなりません。ワイヤレス給電を導入することで、断線の原因となる可動部のケーブルを物理的に排除できます。その結果、予期せぬライン停止のリスクが激減し、ケーブル交換等のメンテナンスにかかる手間やコストを大幅に削減できます。
ナブテスコのワイヤレス給電がもたらす生産ラインの革新
精密減速機などで世界的なシェアを持つナブテスコ(Nabtesco)は、産業用ロボット向けの高度なワイヤレス給電システムを提供しています。ワイヤレス給電技術を導入することで、ロボットの動作範囲を制限していたケーブルの呪縛から解放され、より自由で複雑な360度回転動作などが可能になります。
これまでケーブルの干渉によって自動化が難しかった工程のロボット化を実現し、生産ラインのレイアウトの自由度を飛躍的に高める革新的なソリューションです。工場の真の自動化と安定稼働を目指す企業様は、ぜひ一度、最新のワイヤレス給電技術の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
ナブテスコのソリューション詳細情報はこちら
まとめ
工場の自動化とロボット導入は、人手不足が深刻化する製造業にとって、生産性と国際競争力を維持・向上させるための必須の戦略です。初期投資や専門人材の確保といった課題は存在しますが、段階的な導入計画と適切なパートナー選びによって、これらの壁は乗り越えることが可能です。
さらに、ワイヤレス給電のような最新技術を組み合わせることで、ロボットの安定稼働とメンテナンスの大幅な効率化が実現し、自動化の恩恵を最大限に引き出すことができます。自社の現状をしっかりと分析し、未来を見据えたスマートな工場づくりに向けて、次の一歩を踏み出していきましょう。
\比較ガイドのダウンロードはこちらから/
\製品カタログのダウンロードはこちらから/