製造現場のデジタル化や自動化が進む中、注目を集めているのが「長距離ワイヤレス給電」技術です。配線の制約から機器を解放し、レイアウトの自由度や安全性を劇的に向上させます。
近年、深刻な人手不足やメンテナンスコスト増大を背景に、工場の完全自動化を目指す企業の間で、ケーブルレス化を実現する長距離ワイヤレス給電の導入検討が急速に進んでいます。
この記事では長距離ワイヤレス給電の仕組みや導入メリット、各給電方式の違いについて詳しくご紹介します。
\比較ガイドのダウンロードはこちらから/
長距離ワイヤレス給電とは?
昨今の日本の製造業を取り巻く環境は、これまでにないスピードで変化しています。特に労働力不足は深刻な課題であり、中小企業庁の調査によれば、多くの企業が省力化投資や生産性向上のための設備投資を急務としています。その中で、スマート工場の実現に向けたキーテクノロジーとして期待されているのが「長距離ワイヤレス給電」です。
製造業におけるワイヤレス給電の役割と重要性
これまでの製造現場では、あらゆる機器が有線ケーブルによって電力供給を受けてきました。しかし、工場の自動化(FA)が進むにつれ、配線そのものが制約となる場面が増加傾向にあるようです。例えば、移動体である搬送ロボット(AGV)や、複雑な動きを繰り返すアームロボットにおいて、ケーブルは物理的な可動範囲を制限する要因となります。
長距離ワイヤレス給電は、数メートルから数十メートル離れた場所にある機器へ非接触で電力を送る技術です。この技術を導入することで、配線の制約から設備が解放され、工場のレイアウトを自由に変更することが可能になります。デジタル化(DX)を推進する上でのインフラとして、その重要性は今後さらに高まっていくと予想されます。
従来の接触型給電が抱える課題
従来の接触型給電やケーブル給電には、運用上の大きなリスクが潜んでいます。最も顕著なのが、ケーブルの断線や接点の摩耗です。常に動き続ける機械装置においては、ケーブルの屈曲による金属疲労は避けられません。その結果、予期せぬライン停止(ダウンタイム)が発生し、生産計画に多大な影響を及ぼす事例も少なくないようです。
また、接触端子を用いる給電方式では、工場内の粉塵や油分による接触不良が常に懸念されます。これらのメンテナンスには多大な工数とコストが割かれており、目に見えにくい利益の損失となっているのが実情です。長距離ワイヤレス給電は、これら物理的接触に起因するトラブルを根本から解消するポテンシャルを秘めています。
長距離ワイヤレス給電の仕組みと各方式の比較
ワイヤレス給電にはいくつかの方式があり、それぞれ特性が異なります。長距離伝送を実現するためには、それぞれの仕組みを正しく理解し、自社の用途に適した選択をすることが重要です。
電磁誘導方式・磁界共鳴方式の原理と特徴
現在、最も普及しているのは「電磁誘導方式」です。スマートフォンの非接触充電などにも使われており、近接したコイル間での電力伝送を得意としています。しかし、送電距離が数ミリから数センチと極めて短く、位置ずれに弱いという特性があるため、長距離給電には向いていません。
一方、「磁界共鳴方式」は電磁誘導を応用し、特定の周波数で共鳴させることで伝送距離を伸ばす技術です。電磁誘導方式に比べれば距離を稼げますが、それでも数十センチから1メートル程度が限界であり、依然として「近距離〜中距離」の範疇に留まります。
電界結合方式の原理と特徴
電界結合方式は、対向する電極の間に発生する電界を利用して電力を送る仕組みです。電極同士が接触していなくても給電できる点がメリットですが、電極間の距離が離れると伝送効率が急激に低下するため、やはり長距離の電力伝送には課題が残るようです。
マイクロ波方式(電波受電方式)の原理と長距離伝送の強み
長距離ワイヤレス給電において真打ちとされるのが「マイクロ波方式」です。これは電力を電波(マイクロ波)に変換して放射し、離れた場所にある受電アンテナで再び電力に変換する仕組みです。Wi-Fiなどの通信技術に近い原理であり、数メートルから、理論上は数キロメートル先への給電も可能にします。
この方式の最大の強みは、障害物を回避しやすい点や、広範囲にわたる複数デバイスへの同時給電が検討できる点にあります。固定された設備だけでなく、工場内を縦横無尽に動き回るロボットへの給電にも適しており、配線のない工場を実現するための核となる技術であると言えるでしょう。
マイクロ波方式による指向性とビーム制御
マイクロ波方式を実用化する上で欠かせないのが、電波を特定の方向へ集中させる指向性の制御です。最新の技術では、受電側の位置をリアルタイムで検知し、ピンポイントで電波を照射するビームフォーミングという技術が開発されています。この技術の向上により、伝送効率を高めつつ、周囲への電波干渉を最小限に抑えることが可能になりつつあるようです。
関連記事:ワイヤレス給電の方式と活用例:電磁誘導・磁界共鳴・マイクロ波の違いとは?
長距離ワイヤレス給電の導入メリット
長距離ワイヤレス給電の採用は、単なる現場の利便性向上にとどまらず、企業全体の収益構造に良い影響をもたらすと考えられます。
メンテナンス工数の削減とランニングコストの適正化
従来の有線システムでは、ケーブルの断線修理やコネクタの清掃など、定期的な保守作業が不可欠でした。これらの作業には人件費がかかるだけでなく、ライン停止に伴う機会損失も発生します。非接触で電力を送る仕組みを取り入れると、物理的な摩耗部品がなくなるため、メンテナンスにかかる時間とコストの大幅な削減が期待できます。
ロボット・AGV(無人搬送車)の連続稼働による生産性向上
工場内の物流を担うAGVなどは、バッテリー残量が低下するたびに充電ステーションへ戻る必要がありました。このような充電のための待機時間は、稼働率を低下させる要因となっています。空間を越えて電力を供給できる環境が整えば、移動中の機器に対しても継続的な給電が行えるようになるかもしれません。
工場内レイアウト変更の柔軟性向上と安全性確保
製造する製品のライフサイクルが短期化する中、生産ラインの組み替え頻度は増加傾向にあります。有線ケーブルが張り巡らされた環境では、レイアウト変更のたびに大掛かりな電気工事が必要でした。配線のない環境を構築できれば、設備の移設が容易になり、市場の変化に迅速に対応できる柔軟な生産体制を築くことができます。さらに、床を這うケーブルがなくなるため、作業員の転倒事故や漏電リスクも低減し、労働環境の安全性向上にも寄与すると考えられます。
長距離ワイヤレス給電を導入する際の注意点と課題
革新的なポテンシャルを持つ一方で、実際の工場へ導入するにあたっては、いくつかの技術的・制度的な課題が存在します。
給電効率と実環境における周辺機器への影響
空間を介してエネルギーを送る性質上、有線ケーブルと比較すると電力の伝送効率は低下する傾向にあります。また、金属製の設備が密集する工場内では、電波の反射や遮蔽が生じやすく、想定通りの電力が届かないケースも考えられます。加えて、強い電波を発することで、他の通信機器や精密機械に電磁的なノイズ(干渉)を与えてしまう可能性も考慮しなければなりません。
電波法をはじめとする規制と法制度への対応
日本国内でマイクロ波などの電波を用いて電力を送る場合、電波法の規制を受けます。これまでは利用できる周波数帯や出力に厳しい制限がありましたが、近年の技術発展に伴い、法整備も少しずつ緩和の方向へ進む動きが見られるようです。それでも、依然として所轄官庁への申請や各種電波法規への適合が必須となるため、法令遵守を前提とした綿密な計画が求められます。
設計段階における干渉解析と安全基準の確保
実運用に入る前には、専用の解析ソフトなどを用いて、空間内の電磁界分布を正確に把握するステップが不可欠です。人体への影響が安全基準値内に収まっているか、既存のネットワーク等と混信しないかといった点を、設計段階でシビアに検証する必要があります。このため、高度な専門知識を持った技術パートナーとの協業が成功の鍵を握ると言えます。
製造業の課題を解決するナブテスコのワイヤレス給電
ケーブルレス化の恩恵は計り知れませんが、技術的なハードルも少なくありません。こうした課題に対し、独自の視点で革新的なソリューションを展開しているのがナブテスコです。
ナブテスコが提案する次世代の給電アプローチ
各種産業機械の基幹部品を長年手掛けてきた同社は、製造現場が抱える動くものへの電力供給という難題に正面から取り組んでいます。単に空間へ電力を飛ばすだけでなく、現場の過酷な環境にも耐えうる堅牢性と、実用的な給電効率のバランスを追求した次世代のシステムを提案しています。
自動化・省人化を推進する独自の技術的強み
同社の強みは、長年にわたり培ってきた高精度な制御技術と、最新の電力伝送技術の融合にあります。複雑な動きをするロボットの関節部や、連続回転する設備など、従来のケーブルでは断線リスクが極めて高かった箇所へ適用できる点は、大きなアドバンテージです。物理的な接触を持たずに必要な電力を安定供給できるため、工場の完全自動化・省人化を強力に後押しします。
導入に向けた技術サポートとシームレスな移行計画
新しい技術の導入には不安がつきものです。同社では、導入前の環境調査や電波干渉のシミュレーション、機器の設計に至るまで、総合的な技術サポートを提供しています。既存の生産ラインの稼働を極力止めずに、段階的かつシームレスに新しいシステムへ移行できるよう、現場目線に立った手厚いプランニングが強みです。
まとめ
本記事では、製造業の未来を変革する「長距離ワイヤレス給電」について、その仕組みや導入メリット、注意すべき課題を解説しました。従来の有線ケーブルによる断線やメンテナンスの手間を省き、工場のレイアウト変更や完全自動化を推進するための重要な鍵となります。現場の課題解決に向けた具体的な第一歩として、ナブテスコが提案する独自のソリューションをぜひご検討ください。
▶ ナブテスコ ワイヤレス給電ソリューション 詳細はこちら
\比較ガイドのダウンロードはこちらから/
\製品カタログのダウンロードはこちらから/